Heizungstechnik 2020

Haustechnik Update

Heizungstechnik 2020: Fördermaßnahmen - Hybridheizungen Rohrnetzplanung - Hocheffizienzpumpen  -Heizungswasserqualität  

Kooperationsseminar mit:

Fa. REHAU AG+Co.,  Fa. WOLF GmbH,  Fa JUDO GmbH und Fa. GRUNDFOS GmbH   

Zielgruppe:  

Fachhandwerker, TGA – Planer  Seminarziel:   Umfassende Förderungen für die neue Heizungsanlage sind sehr verlockend.  Doch bevor Fördermittel fließen können, müssen einige Kriterien beachtet werden und wichtige Entscheidungen getroffen werden. Alles andere als einfach, denn einen Königsweg gibt es nicht. Welche Heizungstechnik ist die richtige? Und wieviel Förderung kann man erwarten? Eine einfache Antwort hierauf ist nicht möglich.  Zu verschieden sind bauliche Randbedingungen und Kundenwünsche.  Immer komplexer werden technische Anforderungen und Entscheidungswege.  Zeitgleich ändern sich technische Regelwerke - oftmals in schnellerem Takt als der Baufortschritt.     

Wie profitieren Sie vom Webinar? In diesem Webinar erhalten Sie einen ersten Überblick zu technischen Anforderungen und Möglichkeiten, eine optimale Heizungsanlage von der Planung bis in den Betrieb zu führen. Gleichzeitig lernen Sie die wichtigsten Förderkriterien kennen und können so Ihre Kunden gezielt beraten.     

Themenübersicht:  

Sind Hybridheizungen der Weg in die Zukunft der Heizungstechnik? Die neue BAFA Förderung „befeuert“ die Hybridheizungen -  gerade im Mehrfamilienhaus eine interessante Alternative.

Mehr als nur ein Heizkreis - Die Flächenheizung und Kühlung als Universalsystem? Heizlast aktuell - Änderungen der DIN TR 12831-1 für die Praxis. Die Flächenheizung und Kühlung als Universalsystem der Zukunft im Wohnungsbau nutzen.

Digitalisierung in der Pumpentechnik - wieviel bringt das in der Praxis? Notwendigkeit hydraulischer Abgleich - so viel Technik wird wirklich gebraucht.   

Anforderungen an das Heizungswasser (VDI-Richtlinie 2035) kennen und herstellen! Enthärten oder Entsalzen - was ist für die Heizungsanlage notwendig bzw. sinnvoll und was wird gefördert?   

Referenten: 

Hr. Georg Ziegltrum (Schulungsleiter WOLF GmbH) Hr. Manfred Erk (Seminarleiter REHAU - Akademie) Hr. Oliver Weckerle (Trainer GRUNDFOS GmbH) Hr. Claus Sperber (Training Manager JUDO GmbH)  

Jetzt hier anmelden

Die Teilnahme ist kostenfrei

Termin in Planung

Der Vortrag wird live online übertragen.

Sie benötigen einen PC oder ein Tablet mit einem Browser und einer Internetverbindung. Die Durchführung dieses Webinars und die Anmeldung dazu erfolgen über die Plattform eines Drittanbieters.