Smarte Tools für EMSR-Techniker

EMSR-Auswahltool starten

Kann ich ein Grundfos Produkt mit einer SPS, GLT oder einem SCADA-System verbinden? Welches CIM benötige ich? Gibt es ein Programmierbeispiel dafür?

Auf der Suche nach Informationen rund um Pumpentechnik und die Anbindung an Feldbus-Systeme sind EMSR-Techniker und Systemintegratoren bei Grundfos genau richtig.

Eine Pumpe in kürzester Zeit in ein BUS-System einzubinden und damit in ein Anlagenkonzept zu integrieren – das ist Aufgabe von Systemintegratoren, die sich branchenübergreifend, in der Industrie ebenso wie in der Wasserwirtschaft oder der Gebäudetechnik, mit allen Fragen der EMSR-Technik (Elektrisches Messen, Steuern und Regeln) beschäftigen.Mit Hilfe unseres smarten Auswahltools für EMSR-Techniker finden Sie alle für ihr spezifisches Projekt nötigen Informationen zu dem passenden Kommunikations-Modul. Hierzu sind lediglich die zu installierende Pumpe und der gewünschte BUS-Protokoll-Typ (BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus DP, Profinet IO) auszuwählen. Neben dem geeigneten Kommunikations-Modul liefert das smarte Tool weitere Informationen (Schnittstellenbeschreibung und Ressourcendateien; Schaltplan; externe Bibliotheken; Inbetriebnahme). Besonders attraktiv sind die kostenlos verfügbaren Funktionsblöcke für Siemens S7 als Programmierbeispiel, mit denen der Engineering-Aufwand (Zeit!) für Systemintegratoren der MSR-Technik deutlich sinkt.

Zum EMSR Auswahltool

Grundfos Pumpen oder Steuerungen lassen Sich mit unterschiedlichen Feldbus-Modulen in ein Feldbus-System integrieren.

Steckkarten, die direkt im Produkt eingesteckt werden können, heißen Grundfos CIM (Communication Interface Module). Grundfos CIU (Communication Interface Unit) ist Grundfos CIM in einer externen Box mit integriertem 24-240 Volt AC/DC Netzteil für die Wandmontage.

Feedback

Ihr Meinung zum Angebot für EMSR-Techniker wie der einfachen Pumpenintegration und der Auswahl der Bus-Protokolle ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback.

Darf es auch etwas mehr sein?
Vermissen Sie etwas bei unserem Angebot für EMSR-Techniker?
Schicken Sie uns einfach Ihre Wünsche und Verbesserungvorschläge.

CTF_TrM:Please fill in the required fields
SIGN UP
- Ungültige E-Mail-Adresse

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor dem Widerruf der Einwilligung. Sie haben ferner das Recht, einer Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketing einschließlich der Erstellung von Profilen zu widersprechen. Weitere Informationen zu Ihren personenbezogenen Daten sowie zu Ihren Rechten finden Sie in unserer Nutzungs- und Datenschutzbedingungen und Datenschutzerklärung

Grundfos Ecademy
Mit der Onlineplattform Grundfos Ecademy erweitern Sie Ihr Fachwissen über Pumpen, BUS-Kommunikations-Module und Systeme wie BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus DP oder Profinet IO.
Grundfos GO Garantie
Mehr Sicherheit für EMSR-Techniker und Betreiber durch volle 5 Jahre Garantie ab Inbetriebnahme.