Grundfos iSOLUTIONS: Heizung, Lüftung, Klima

CBS HVAC

Einfache Installation und Inbetriebnahme

Erfahren Sie, wie Sie mit der TPE3 von Grundfos eine einfache Installation und Inbetriebnahme von HLK-Anlagen sicherstellen. Die TPE3 kann mühelos mit jeder GLT-Anlage verbunden werden, erhöht den Komfort der Endverbraucher, ist äußerst flexibel und passt sich an die Lastanforderungen in Ihrem Gebäude an. 

Erhalten Sie einen Einblick in die Möglichkeiten intelligenter HLK-Lösungen

Hot water

Mit der TPE3 die Trinkwarmwasser-Zirkulation verbessern

Im Stadtkrankenhaus von Viborg, Dänemark, ist die kontinuierliche Versorgung mit Warmwasser entscheidend, um hohe Hygienestandards aufrechtzuerhalten. Finden Sie heraus, wie das Krankenhaus mithilfe der TPE3-Umwälzpumpe von Grundfos und ihrer Konstant-Temperatur-Regelung sicherstellt, dass Warmwasser sofort und an jeder Zapfstelle verfügbar ist.  

Chilled water

Effiziente Kaltwasseranlagen in Gewerbegebäuden 

HLK-Anlagen verursachen durchschnittlich 30 bis 40 % des Energieverbrauchs in einem Gewerbegebäude. Erfahren Sie, wie effiziente Kaltwasseranlagen (z. B. Anlagen mit variablem Primärdurchfluss) zu einem niedrigeren Energieverbrauch sowie zur Reduktion von Umweltbelastungen und CO2-Emissionen beitragen können. 

Boiler shunt

Kesselkreispumpen in nicht kondensierenden Kesselanlagen

Der Kessel ist ein wichtiger Bestandteil moderner Heizungsanlagen. Er muss sorgfältig gewartet und geschützt werden, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Entdecken Sie, welche Rolle Kesselkreispumpen in diesen Anlagen spielen. Erhalten Sie auch Informationen dazu, wie Pumpen am besten ausgelegt werden, um den Durchflussbedarf der Anlage zu erfüllen und eine Inbetriebnahme per digitalen Steuergeräten und Fernzugriff zu ermöglichen.

Die universelle MAGNA3 für sämtliche
HLK-Anlagen

Erfahren Sie, wie Sie mithilfe des Anwendungsassistenten der MAGNA3 von Grundfos die Installation und Inbetriebnahme vereinfachen. Ihre Vorteile:

  • Einfache Installation und Inbetriebnahme
  • Reduzierter Energieverbrauch
  • Bessere Systemleistung

Große Bank reduziert ihren Energieverbrauch um 60 %

Erfahren Sie, wie die Jyske Bank mithilfe von Grundfos Energie und bares Geld spart.

Danish bank

Tauern SPA

Tauern Spa Kaprun: Effizienter Luxus am Gletscher

Mitten in der einmaligen Naturlandschaft am Fuße des Kitzsteinhorns liegt das luxuriöse TAUERN SPA Kaprun. Die futuristisch anmutende Hotelanlage am Fuße eines Gletschers besteht aus einem 4-Sterne-Hotelresort mit 160 Zimmern und einem exklusiven sowie einem öffentlichen Spa.  

Bedingt durch die Lage am Rande eines Nationalparks standen bei der Planung des TAUERN SPA Ökologie und Nachhaltigkeit selbstverständlich im Fokus aller Überlegungen. Hier konnte Grundfos iSOLUTIONS mit der hohen Energieffizienz punkten, die durch die intelligente Steuerung der verwendeten Pumpen erreicht werden konnte. 

HVB Tower

Der HVB-Tower in München

Bei der energetischen Sanierung des HVB-Towers in München kommt mitGrundfos iSOLUTIONS eine ebenso leistungsfähige wie flexible Heizungs-und Kälteversorgung zum Einsatz.Das enorme Ausmaß des Gebäudes – mehr als 31 Stockwerke und ca. 140.000 m²  Nutzfläche – fordert insbesondere der Gebäudetechnik und den Pumpen einiges ab. Nicht zu vergessen: die strengen Regularien für das „Green Building“-Zertifikat im Hinblick auf Ökonomie und Nachhaltigkeit. Hier konnte Grundfos iSOLUTIONS einstimmig überzeugen und sich gegen den Wettbewerb durchsetzen.

Kostenloser Energy Check von Grundfos

Mit einem Energy Check von Grundfos werden Einsparpotenziale aufgedeckt und Empfehlungen für eine effiziente Lösung gegeben. Der abschließende Bericht liefert einen vollständigen Überblick über Ihre Pumpenanlagen und deren aktuellen Wirkungsgrad. Er zeigt auch auf, wie Sie finanzielle und betriebliche Einsparungen sowie eine geringere Umweltbelastung erzielen können.

  • Eine sorgfältige Auswertung der Lebenszykluskosten
  • Genaue Informationen über den Energieverbrauch
  • Verbesserte Umweltverträglichkeit
  • Eine Prioritätenliste der installierten Pumpenbasis, welche Pumpen/Anlagen von einem Pump oder Energy Audit profitieren könnten 

Entdecken Sie Grundfos iSOLUTIONS für HLK-Anlagen 

Hot water circulation

Übernehmen Sie die Kontrolle in Warmwassersystemen

In Gewerbegebäuden wird sofortiges Heißwasser an jeder Entnahmestelle vorausgesetzt. Doch der herkömmliche Ansatz ist weder effizient noch kostengünstig. Erfahren Sie, wie Sie mit Grundfos iSOLUTIONS eine optimale, temperaturgeregelte Anlage planen.

Mehr erfahren

Air-con & Chilled Water

Variabler Durchfluss verhindert Frostbildung bei Kühlsystemen

Ohne Mindestdurchfluss sind Kaltwasseranlagen anfällig für Frostbildung und ungeplante Abschaltungen. Erfahren Sie, wie Grundfos iSOLUTIONS durch intelligent geregelten, variablen Durchfluss und eine verringerte Anlagenkomplexität eine optimale Leistung sicherstellt.

Mehr erfahren

Beating the low Delta T

Verhindern Sie ein niedriges Delta T in Einrohr-Heizungsanlagen

In Einrohr-Heizungsanlagen führt eine hohe Rücklauftemperatur zu einem niedrigen Delta T, wenn das Warmwasser zwischen der Vor- und Rücklaufleitung umgeleitet wird. Erfahren Sie, wie Sie dieses Problem mühelos mithilfe einer Delta-T-Regelung lösen können.

Mehr erfahren

CTF_TrM:Please fill in the required fields
Sign up

Regelmäßig informiert mit Grundfos e-News

- Ungültige E-Mail-Adresse

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor dem Widerruf der Einwilligung. Sie haben ferner das Recht, einer Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketing einschließlich der Erstellung von Profilen zu widersprechen. Weitere Informationen zu Ihren personenbezogenen Daten sowie zu Ihren Rechten finden Sie in unserer Nutzungs- und Datenschutzbedingungen und Datenschutzerklärung