Blue Innovation Award 2018

10.04.2018

Grundfos

Für Grundfos Alpha2

Die Heizungsumwälzpumpe Alpha2 von Grundfos ist auf der Energiesparmesse in Wels (Österreich) in der Kategorie Technik mit dem Blue Innovation Award in Gold ausgezeichnet worden. Der Blue Innovation Award ist ein Aussteller-Innovationspreis, den die Messe Wels in Kooperation mit der Bundesinnung der Installateure sowie Verbänden und Interessensgemeinschaften auslobt. Er zeichnet Unternehmen aus, die mit ihren Produktlösungen rund um das Element Wasser eine Vorreiterrolle in Innovation, Design oder Technik einnehmen. Der Blue Innovation Award wird verliehen in der Kategorie Design für einzigartige Formgebung und nutzerorientierte Gestaltung sowie in der Kategorie Technik für hochwertige Materialien und marktführende Technologien. Die Auszeichnung erfolgt durch eine Fachjury mit Experten aus Bundesinnung, Verbänden, Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung. Die Verleihung des in diesem Jahr erstmals ausgelobten Preises fand im Rahmen der offziellen Eröffnung der Energiesparmesse am 2. März statt.

Die Alpha2 überzeugte die Jury als wegweisende Pumpenlösung für Ein- und Zweifamilienhäuser. Sie ist nicht nur die effizienteste Pumpe ihrer Klasse, sondern bietet mit der von Grundfos entwickelten AutoAdapt-Technologie und Funktionen wie Trockenlaufschutz und sicherem Anlaufen entscheidende Vorteile bei Installation und Betrieb. Eine weitere Besonderheit ist die Vorbereitung für einen problemlosen hydraulischen Abgleich. Die Alpha2 ist dafür ab Werk mit einer Mess- und Analysefunktion ausgestattet. Mit dem separat erhältlichen Alpha Reader werden die relevanten Betriebsdaten in Echtzeit ausgelesen und mit Hilfe der Smartphone-App GO Balance verarbeitet. Auf diese Weise lässt sich ohne weitere Hilfsmittel leicht und zuverlässig ein hydraulischer Abgleich vornehmen. Damit eignet sich die Alpha2 nicht nur als hocheffiziente Umwälzpumpe in Neuanlagen, sondern auch als vielseitige Austauschlösung mit wertvollem Zusatznutzen.

"Der Blue Innovation Award ist eine weitere Bestätigung dafür, dass die Alpha2 das richtige Produkt zur richtigen Zeit ist", sagt Martin Palsa, D-A-CH Area Manager bei Grundfos. "Neben vielen anderen Vorteilen bietet die Pumpe mit der integrierten Mess- und Analysefunktion für den hydraulischen Abgleich einen weiteren wichtigen Mehrwert. Der Installateur kann bei Modernisierungen zusammen mit der Pumpe einen hydraulischen Abgleich anbieten und diesen dann mit geringem Aufwand durchführen. In Verbindng mit laufenden Förderprogrammen ein doppelter Nutzen für Auftraggeber und Installateur."

Für die Möglichkeit eines einfachen hydraulischen Abgleiches ist die Alpha-Baureihe bereits mehrfach ausgezeichnet worden. So beispielsweise das Modell Alpha3 unter anderem beim German Design Award 2017 als Gewinner in der Kategorie 'Excellent Product Design Energy', als 'Bestes Produkt des Jahres 2016/2017' beim Plus X Award und mit dem Energieeffizienzpreis Perpetuum 2016 der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz (DENEFF).