MAGNA

Wiederkehrende Fragen zur MAGNA

 

Bedienelemente
  • Die Pumpe läuft nicht. Keine Anzeige im Bedienfeld.
    Mögliche Fehlerursachen:

    Keine Spannung
    Pumpe defekt
    Abhilfe
    Die Sicherung der elektrischen Zuleitung der Pumpe hat ausgelöst. Schalten Sie die Sicherung wieder ein.
    Der eventuell eingebaute Fehlerstrom-Schutzschalter "RCD" der elektrischen Zuleitung der Pumpe hat ausgelöst. Schalten Sie den "RCD" wieder ein.
    Führen diese Maßnahmen zu keinem Erfolg, rufen Sie Ihren Fachhandwerker.

  • Die Heizungsanlage wird nicht genügend warm.
    Mögliche Fehlerursache

    Die automatische Nachtabsenkung ist aktiviert
    Die hydraulischen Bedingungen haben sich geändert. Die Pumpe muß diese neu adaptieren.
    Bei aktivierter Nachtabsenkung
    Schalten Sie die Nachtabsenkung mittels Taste 3 ab.
    Bei Einstellung "AutoAdapt"
    Mögliche Fehlerursache: Die "AutoAdapt" Funktion kann die Heizungsanlage nicht richtig adaptieren.
    Abhilfe
    Die Pumpe über den Netzschalter der elektrischen Zuleitung (nicht an der Pumpe) für 5 Minuten ausschalten, dann wieder einschalten.
    Schalten Sie über die Taste 3 durch die möglichen Kennlinien, bis wieder "AutoAdapt" aktiviert ist. Die automatische Einstellung benötigt bis zu einigen Stunden um die Anlagenkennlinie zu adaptieren.
    Führt diese Maßnahme nicht zum gewünschten Erfolg kann die Pumpe auf Kennlinien eingestellt werden.
    Abhilfe
    Schalten Sie mittels Taste 3 zunächst auf die möglichen Proportional- und Konstantdruckkennlinien und testen jede Einstellung über einen Zeitraum von ca. zwei Stunden.
    Tritt keine Steigerung der Wärmeversorgung auf, rufen Sie Ihren Fachhandwerker.
  • Wie funktioniert die Nachtabsenkung?
    Die Nachtabsenkung wird -wenn diese eingestellt ist- aktiviert über die Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers.
    Wenn die Vorlauftemperatur über 2 Stunden um mehr als 10-15°C sinkt und
    der Temperaturabfall min. 0,1 Grad C je Minute beträgt.
    Die Umschaltung auf Normalbetrieb erfolgt ohne Verzögerung, wenn die Vorlauftemperatur wieder um 10 Grad C ansteigt.
    Die Nachtabsenkung funktioniert nur, wenn die Pumpe im Vorlauf des Wärmeerzeugers eingebaut ist.
  • Die Pumpe erzeugt Geräusche.
    Mögliche Fehlerursache

    Luft in der Pumpe
    Abhilfe
    Die Pumpe ist selbstentlüftend.
    Merken Sie sich die Regeleinstellung der Pumpe über die Anzeige des Displays.
    Zur Schnellentlüftung die Pumpe mit Hilfe der Taste 3 auf die maximale Förderhöhe stellen und eine halbe Stunde laufen lassen. Dann über die Taste 3 wieder auf  die ursprüngliche Regeleinstellung einstellen.
    Wird keine Abhilfe erzielt, rufen Sie Ihren Fachinstallateur.
    Mögliche Fehlerursache
    Zu geringer Zulaufdruck
    Abhilfe
    Diese Störungen können nur durch einen Fachbetrieb beseitigt werden.
    Rufen Sie Ihren Fachinstallateur.

  • Die Heizungsanlage erzeugt Geräusche.
    Mögliche Fehlerursache

    Der Förderstrom ist zu hoch
    Abhilfe bei anderer Pumpeneinstellung als "AutoAdapt"
    Merken Sie sich die Einstellung der Pumpe die auf dem Display dargestellt wird.
    Dann schalten Sie die Pumpe mittels Taste 3 auf "AutoAdapt".
    Ist die Wärmeversorgung ausreichend, lassen Sie diese Einstellung bestehen.
    Ist die Wärmeversorgung nicht ausreichend, stellen Sie die vorherige Einstellung wieder mittels Taste 3 her, dann rufen Sie Ihren Installateur.
    Mögliche Fehlerursache
    Luft in der Anlage.
    Abhilfe
    Diese Störungen können nur durch einen Fachbetrieb beseitigt werden.

  • Anzeigen im Bedienfeld leuchten trotz abgeschalteter elektrischer Spannungsversorgung.
    Mögliche Fehlerursache

    Die Pumpe wird vom Medium durchflossen und das Laufrad angetrieben. Dadurch wird Strom erzeugt und das Display leuchtet.
    Abhilfe
    Diese Störungen können nur durch einen Fachbetrieb beseitigt werden. Rufen Sie Ihren Fachinstallateur.