Knoll Maschinenbau GmbH

Overview_TEXT

Überblick

‚It works’ lautet der selbstbewusste Slogan der im oberschwäbischen Bad Saulgau ansässigen Knoll Maschinenbau GmbH. Und in der Tat beeindruckt das familiengeführte Unternehmen mit beständigem Wachstum: 1970 gegründet, beschäftigt Knoll heute rund 700 Mitarbeiter.
Bemerkenswert: Azubis stellen seit Jahren etwa 10 % der Belegschaft!


Basis der Erfolgsgeschichte ist die breite Palette von Produkten für die Kühlschmierstoff-Aufbereitung: Späneförderer, Filter, Spänezerkleinerer, Rückpumpstationen, Absaugstationen und Pumpen. Als Spezialist für kundenspezifische Systemlösungen mit zentralen oder dezentralen Funktionen ist Knoll weltweit Partner der Werkzeugmaschinen- Industrie. Eine breite Produkt-Palette allein reicht jedoch nicht aus, um sich langfristig gegenüber dem internationalen Wettbewerb behaupten zu können. Deshalb setzt Knoll immer wieder auf eigenständige Entwicklungen und Lösungen, wie das neuartige Feinstfilter-System MicroPur® zeigt. MicroPur® ist ein Rückspülfilter zum Abscheiden feinster Verunreinigungen aus Ölen und wässrigen Lösungen. Das sehr kompakt bauende System ist in der Lage, Schleiföl bis zu einem Reinheitsgrad zwischen 1 und 3 μm zu filtern.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Betreff:

Knoll-Feinstfiltersystem MicroPur® verteilt Kühlschmierstoffe mit MTRE-Pumpen

Ort:

Bad Saulgau

Firma:

Knoll Maschinenbau GmbH

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine ähnliche Lösung benötigen.