Universitätsklinikum Aachen

Overview_TEXT

Überblick

Größtes Krankenhaus-Gebäude Europas

lm wahrhaft gewaltigen Gebaude des Universitatsklini­kums Aachen finden nahezu alle Einrichtungen der Medi­zinischen Fakultät Platz. Rund 6.300 Beschaftigte arbeiten hier, pro Jahr werden rund 45.000 Patienten stationar und ca.120.000 ambulant behandelt. Und: 900 Kinder erbli­cken jahrlich
im Uniklinikum Aachen das Licht der Welt.

Die Anforderungen

Ein Gebäudekomplex mit einem derart großen Personen­ aufkommen verbraucht naturlich auch vielTrinkwasser­ taglich sind das etwa 500 m³. Doch nicht nur die Menge an Wasser muss stimmen, auch der richtige Wasserdruck ist erforderlich. Zentral eingespeist, reicht der Druck von 4,5 bar aus dem Trinkwasserversorgungsnetz der Stadt Aachen nicht fur alle Gebaudeteile des Uniklinikums aus. Es muss also ein Druckerhöhungssystem installiert sein.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Betreff:

Druckerhöhungsanlagen

Ort:

Aachen

Firma:

Universitätsklinikum

Contacts_TEXT

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine ähnliche Lösung benötigen.