Meet the Energy Challenge NOW

Grundfos weist den Weg: Meet the Energy Challenge NOW

Pumpen verbrauchen 10% des weltweiten Stroms! Durch den Einsatz von energieeffizienten Pumpen und Motoren kann der durchschnittliche Energieverbrauch von Pumpen um bis zu 60% reduziert werden!

Nur ist das leider kaum jemandem bekannt. Grundfos sieht sich als weltweit führender und nachhaltigkeitsorientierter Pumpenhersteller selbstverständlich in der Verantwortung, über dieses enorm hohe Einsparpotential aufzuklären: Seine Kunden ebenso wie die Politik und Verbände.

Berechnen Sie Ihr Einsparpotential und erfahren Sie mehr über die Grundfos Energie-Bewegung auf der Website
Meet the Energy Challenge NOW





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati