Erster Grundfos Installer Champion ermittelt

19.04.2016

Grundfos

Thomas Falter reist nach Mailand zum Fussball Champions League-Finale.

Grundfos hat im großen Finale seines Installateur-Wettbewerbs auf der diesjährigen IFH/Intherm in Nürnberg den ersten Grundfos Installer Champion ermittelt. Im Fokus stand der schnellstmögliche hydraulische Abgleich per App mit dem neuen System Alpha3. Sieger im Finale wurde der Bernrieder Installateursmeister Thomas Falter (41). Er setzte sich nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit knappem Vorsprung gegen Eric Wolf (31) aus Krefeld durch. Bis ins Halbfinale schafften es außerdem Chris Pophal (38) und Dominik Weißbacher (23). Die Installateure mussten ihr Fachwissen und Können rund um die neue Pumpentechnik unter Beweis stellen. Thomas Falter, der mit dem Motto „Einfach das machen, was die App sagt“ an den Start ging, freute sich über einen Pokal und eine Reise für zwei nach Mailand inklusive VIP-Tickets für das Fussball Champions League-Finale. Durch die zweistündige Show führte die bekannte TV-Moderatorin Ruth Moschner.

Grundfos hatte im Vorfeld zur Teilnahme an der Installer Championship aufgerufen. Ausgebildete Installateure konnten sich in Vorrunden auf den Messen Swissbau in Basel, Energiesparmesse Wels, SHK Essen und auf der IFH/Intherm in Nürnberg durch eine möglichst schnelle Bedienung der App für das Halbfinale qualifizieren.  

Mit dem neuen System Alpha3 bietet Grundfos einen einfachen und schnellen Weg für den hydraulischen Abgleich im Ein- und Zweifamilienhaus. Das System umfasst die hocheffiziente Umwälzpumpe Alpha3, den Alpha Reader zum Auslesen der Betriebsdaten und die kostenlose App Grundfos Go Balance für Smartphone oder Tablet. Das Lesegerät sendet die gewonnenen Betriebsdaten aus der Pumpe an die App. Die optimale Voreinstellung jedes einzelnen Thermostatventils wird in der App angezeigt, so dass man die Heizkörper Raum für Raum abgleichen kann. Die Alpha3 ist mit der Hydraulik und allen Innovationen der beliebten Alpha2-Baureihe, wie dem hocheffizienten Permanentmagnet-Motor, Trockenlaufschutz und der AutoAdapt-Technologie ausgestattet.