Die kompakte Einzelpumpenanlage Grundfos Hydro Solo-E

28.07.2017

Grundfos

Smarter Konstant-Wasserdruck mit nur einer Pumpe

In vielen Anwendungsfällen bieten vorkonfigurierte Ein-Pumpen-Lösungen erhebliche Vorteile. Ein System aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten reduziert die Installations- und Betriebskosten. Durch smarte und ausgereifte Funktionen, wie z.B. Konstantdruck, Druckschlagminimierung oder sicherer Stoppfunktion, ist die Anfälligkeit für Störungen deutlich reduziert.  

Grundfos bietet dazu das Druckerhöhungssystem Hydro Solo-E:
Sofort einsatzbereit sorgen die Anlagen von 1 m³/h bis zu einen maximalen Förderstrom von 71 m³/h für konstanten Druck (bis PN16) im Netz. Hydro Solo-E-Anlagen zeichnen sich durch die komfortable Druckerhöhung, das kompakte Design und – seit Verfügbarkeit des MGE-PM-Hocheffizienzmotors mit IE5-Klassifizierung – äußerst geringe Betriebskosten aus: Dieser bis 11 kW verfügbare Motor reduziert im Vergleich zu einer Lösung mit IE3-Motor (die derzeit gemäß Ökodesign-Richtlinie vorgeschriebene Effizienzklasse) den Energieverbrauch um bis zu 10 % und verkürzt die Amortisationszeit um bis zu 25%.

Die Anlage wird bevorzugt in den Bereichen Bewässerung, Waschen & Reinigen, Wasseraufbereitung, Industrie und Anlagenbau eingesetzt.

Eingaben von Standard-Betriebsparametern oder Statusabfragen lassen sich einfach über das Bedienfeld der Pumpe vornehmen. Über die Erweiterung um ein CIM-Modul lässt sich die Druckerhöhungsanlage (DEA) in alle gängigen Feldbussysteme integrieren. Damit ist es möglich, weitergehende Einstellungen oder das Auslesen von Status- und Betriebsdaten in Leittechniken und Maschinesteuerung vornehmen bzw. darstellen zu können. Auch ohne übergeordnete Systeme ist es mit der App Grundfos Go Remote möglich, auf Parameter und Daten lokal zuzugreifen. Fehlermeldungen können in Klartext abgerufen werden. Mit dieser Fernbedienung lassen sich alle Einstellungen speichern. Als besonderen Service kann der Installateur seinem Kunden per pdf-Datei ein Inbetriebnahme-Protokoll mit Unterschrift und Bild der Anlage (aufgenommen mit dem Smartphone) überreichen.

Nicht zuletzt erleichtern die kompakten Abmessungen in Verbindung mit der steckerfertigen Verdrahtung und den betriebsfertigen Anschlüssen die Installation der DEA. Ein niedriges Geräuschniveau und ein günstiges Preis-/Leistungsverhältnis runden die Produktvorteile ab.

Diese Vorteile auf einen Blick:

  • Plug & Pump-Konzept (betriebsfertig geliefert)
  • Einfache Bedienung über das Pumpendisplay und Grundfos Go Remote
  • Effiziente und sicherer Stoppfunktion bei geringer Abnahme
  • hygienisch optimierter Verteiler
  • Fast Track-Produkt: Innerhalb kürzester Zeit lieferbar.

Die Fast Track-Druckerhöhungsanlagen des Typs Hydro Solo-E sind speziell für die Trinkwasser Druckerhöhung bis 15 m³/h in Kleinobjekten ausgelegt. Sie sind vorkonfiguriert, aus Edelstahl 14301 gefertigt (hygienisch optimiert), besitzen eine saugseitige Vordrucküberwachung gemäß DIN 1988-500 und eine Edelstahlgrundplatte mit 4 Maschinenfüßen.

Zum Stichwort Hygiene: Spezielle Fertigungsverfahren der Rohrleitungen stellen sicher, dass keine Toträume entstehen, in denen sich Keime oder Bakterien sammeln können.


    Facebook Twitter LinkedIn